This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:bq78350 SOC 估算错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ78350-R1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735426/bq76940evm-bq78350-soc-estimation-is-wrong

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76940

您好!

我目前正在使用 BQ76940EVMEV2300 和最新 的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。 我已经使用 GPC 包装器来获得更好的 SoC 值。 BQ76940EVM 在一段时间前工作良好、但不知怎么说、它在未做任何更改的情况下变得糟糕。 我再次对默认固件进行了编程并 再次调整了设置、但 SoC 估算仍然错误。 在测试过程中、SoC 的值会跳到0%或100%、这是没有意义的。 我不知道我可以改变的原因和内容。 我附加了一个日志文件、其中包括一些手动重置和测试中断、以再次获取正确的 SoC 和实际的 gg 文件。 我还连接 GPC 包装器的结果。 我对任何会议都很满意。

Anna、您好

e2e.ti.com/.../report.rar

e2e.ti.com/.../4034.TI.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    我希望下周能查看日志文件。
    检查 EVM 上的分流器是否就位。 检查接线盒中的电线是否紧固。 检查电路板上或下方是否有污染或意外导体。
    重新加载默认固件将恢复所有设置。 固件加载后需要重新校准。
    仔细检查您加载的每个参数。
    如果您使用平均电池电量监测、请查看日志中的值以与待定 EDV 进行比较。
    如果您使用最小电池电量监测、请查看电池电压是否存在低电压或不稳定电压、并与待定 EDV 进行比较。 读数不稳定可能表示电线松动或电路板损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您查看我的日志文件。 分流器就位、导线很紧、电路板上或下方找不到任何污染或意外导体。 重新加载默认固件后、我重新校准并检查了每个参数。

    此致

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、
    复位时、将根据电压估算容量。
    在下午2:00:24时、充电状态跳转66%至56%、数据不连续性。
    在下午2:36:58时、日志显示电压约为3.6、并转至100% RSOC。 您可能已经加载了 LiFePO4化学文件、但电压仅略高于上述电压。
    您可能需要仔细考虑每个事件、查看报告的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    复位时、将根据电压估算容量:因此我认为 OCV 曲线正确、然后复位后 SoC 正常。  但是、复位后、当芯片使用 CEDV 时、SoC 会发生故障。 我使用了化学 ID 1737、这应该是可以的、它以前已经使用过该化学 ID。 我不明白您说"但电压略高于"是什么意思? 我已经尝试了考虑每一个价值,但我无法找到原因… 可以查看我的 gg 文件吗? 您可能会在那里发现错误。 我无法使用具有此行为的芯片。

    此致

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、
    我无法识别配置问题、限制设置范围较宽、但这在初始评估中很常见。 不建议使用早期版本的固件。 建议使用 bq78350-R1,可以从产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 下载。 还有一个 R2固件、它有一些改进/选项。
    电压注释表明、估算值差异很大、测量电压差异很小。 存在明显的电压瞬变。
    复位时、此部件将使用测得的电压进行估算。 如果在电流流动时复位、电池电压将从电流中恢复、并且不会代表静置电压曲线上的 OCV。 因此容量估算将会出错。
    如果电池组已校准并允许学习、则电量监测应良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    的 bq78350-R1 固件有校准问题、但我将再次尝试、到目前为止、我看不到 BQ76940能够正常工作的任何其他可能。 谢谢、现在我了解了电压差的含义、充电期间的复位毫无意义。 电池组已校准、您建议在 CEDV 监测配置中将 SC 位始终设置为1?

    您能告诉我 RSOC 是如何计算的? RSOC = RC / DC (或 FCC)* 100吗?

    此致

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、
    SC 通常保留为默认值、0。 SC =1会降低部分记忆的容量、它假定基本充电器将不会像智能充电器那样有效。 请参阅技术参考手册第9.1.3节中的最后一段。
    RSOC 基本上是 RC/FCC x 100。