This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:将直流/直流转换器放置在底层、而不是元件层

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1, LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738431/lmr23630-q1-placing-the-dc-dc-on-the-bottom-layer-instead-of-component-layer

器件型号:LMR23630-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23630

您好、TI、

我们正在开发远程信息处理设备。 为了节省空间、我想知道我们是否可以将 LMR23630-Q1和相关外部元件放置在底层而不是顶层元件层。  

我们将考虑此帖子底部显示的以下堆叠、具体取决于我们的4 层或6层电路板的信号密度。

想法是将射频组件放在顶层、将直流/直流转换器和其他非射频组件放在底层、希望这也能减小工艺中的电路板面积。  

1.对于将 VCC 平面作为参考平面而不是 GND 的开关信号而言、这意味着什么?

2.是否应放置额外的电容器以使返回电流从 VCC 平面跟随到 GND?

3.是否可以将顶端用于其他非射频组件?

这是否值得努力节省电路板空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、您好!

    由于 LMR23630的布局在单层上具有所有高电流和高频布线、因此将转换器放置在电路板的背面即可工作。 在布置电路板时、您应注意两件事:

    1) 1)尽管转换器位于其输入而非接地层上、但 LMR23632输入环路下的铜(接地至 VIN 引脚最近的输入电容器)必须保持稳定、这一点很重要。 即使输入环路下方平面上的电压不是 VIN 或 GND、也应保持稳定、这将降低输入环路的电感。
    2) 2)此外、应在输出电容器的接地侧和接地平面之间提供足够的连接、以限制输出纹波。

    此致、Robert