请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630-Q1 主题中讨论的其他器件: LMR23630
您好、TI、
我们正在开发远程信息处理设备。 为了节省空间、我想知道我们是否可以将 LMR23630-Q1和相关外部元件放置在底层而不是顶层元件层。
我们将考虑此帖子底部显示的以下堆叠、具体取决于我们的4 层或6层电路板的信号密度。
想法是将射频组件放在顶层、将直流/直流转换器和其他非射频组件放在底层、希望这也能减小工艺中的电路板面积。
1.对于将 VCC 平面作为参考平面而不是 GND 的开关信号而言、这意味着什么?
2.是否应放置额外的电容器以使返回电流从 VCC 平面跟随到 GND?
3.是否可以将顶端用于其他非射频组件?
这是否值得努力节省电路板空间?