请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51206 主题中讨论的其他器件:TPS51200、
我正在尝试了解按以下顺序为器件加电是否可以接受:
- VLDOIN + VDDQSNS
- VDD + S3 + S5
这当然是 与这里已经提出的同样的问题。 但是、我不理解这种响应。 Edwin Zang 说还可以、但随后说参考数据表的图23。 图23首先显示了 VDD、因此我觉得答案不一致。
如果问得不是太多、我有一个关于 TPS51200的问题(或多或少)。
谢谢、
Brad