This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:上电序列

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738166/tps51206-power-up-sequence

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200

我正在尝试了解按以下顺序为器件加电是否可以接受:

  1. VLDOIN + VDDQSNS
  2. VDD + S3 + S5

这当然是 与这里已经提出的同样的问题。  但是、我不理解这种响应。  Edwin Zang 说还可以、但随后说参考数据表的图23。  图23首先显示了 VDD、因此我觉得答案不一致。

如果问得不是太多、我有一个关于 TPS51200的问题(或多或少)。

谢谢、
Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS51200、我在数据表中找到了以下注释:

    "如果图19和图20中的序列发生变化、VLDOIN 可能会比 VIN 更早斜升
    无法使用。"

    因此、对于 TPS51200、1.35V 电压轨在3.3V 电压轨之前导通似乎是可以的。

    我没有看到任何与 TPS51206类似的声明。 VLDOIN 是否不允许在 TPS51206的 VDD 之前开启? TPS51206的第7.3.6节(上电和断电序列)中提供了一些替代选项。 给出的替代序列为:

    加电
    VDD+S3+S5 -> VLDOIN+VDDQSNS

    关闭电源
    VDD+S3+S5 -> VLDOIN+VDDQSNS

    奇怪的是、我们将为加电和断电指定相同的顺序。 通常顺序相反。 我希望也许我们针对加电序列做了拼写错误、并打算说可以先打开 VLDOIN+VDDQSNS、然后再打开 VDD+S3+S5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    从 TPS51206侧可以按以下顺序加电。
    1.VLDOIN + VDDQSNS
    2.VDD + S3 + S5

    需要注意的一点是、VTT 会快速上升。 VTT 充电电流是其电流限制(最小2A)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Qian Chen)] 从 TPS51206 侧可以按以下顺序通电。
    1.VLDOIN + VDDQSNS
    2.VDD + S3 + S5[/报价]

    真是个好消息。  数据表中是否有这样的内容? (我找不到。)  如果没有、我们可以添加它吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    它现在不在数据表中。
    我们将在下一次数据表更新期间讨论并考虑该问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我认为这是一个重要的补充。 我希望它能被添加。