This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:PFM 到 PWM 转换问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733700/bq25120a-pfm-to-pwm-transition-issues

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25120

您好、TI 团队、

我们的设计似乎存在以下问题:

当 BAT 输入降至3.4V 以下时、仅由电池供电、BQ25120A 输出上会出现压降、导致 OUF MCU 复位。 此时、BQ25120A 输出电流消耗为~3mA。

查看 SW 引脚、我们可以看到以下内容:

1/黄色= SYS (在 SW 上的 LC 滤波器之后)

2/Green = SW 引脚

当 BAT 输入下降时、PFM 开关停止~200µs μ s、导致 SYS 输出下降、然后切换模式进入 PWM、再次停止~100µs μ s、最后进入 PFM。

压降足以复位我们的 MCU。

下面是我们设计的快照:

我们的电感是 Murata LQM18FN2R2M00D (0603 2.2µH 120mA 400mR 、数据表)、其 DCR 高于数据表中列出的建议电感。

是否有办法禁止在开关模式中从 PFM 自动切换到 PWM?

我该怎么做才能防止开关在此点停止? 我是否应该更改电感器、以便移动 PFM 至 PWM 开关点? 如果是、指南是什么?

感谢你的帮助、

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damien、

    发生这种情况时、您能否提供 VBAT 和 PMID 引脚图? 您是否曾尝试降低 VBATUVLO 设置作为测试来查看是否跳闸?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham 您好!

    下面是与 SYS 一起显示的 VBAT 和 PMID 图:

    FYI、VBATUVLO 阈值设置为3.0V。 当 VBAT 下降时、似乎有机会触发它、但我认为问题是由之前发生的 SYS 下降引起的、这会导致 MCU 复位(MCU 数据表中可接受的最小电源电压为1.7V)。

    您是否知道 SYS 为什么开始下降 t =~- 50µs μ s?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    我正在检查这个。 过渡应该是无缝的。 这样做时、您的负载阶跃是多少? (单位:mA)

    当您在 TI EVM 上具有相同的负载阶跃时、您是否会看到类似的行为?

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 SYS 电流测量:

    已缩放:

    电流振荡似乎仅在 SYS 放松管制之后发生、并且在发生之前看起来相当稳定。

    我还注意到一件事:这里是一个更大的视图,每隔~15.5s (VBAT 设置为工作台电源的3.38V)显示该问题的重复情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    我正在查看您的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    我向您发送了一封与此相关的电子邮件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham、

    如电子邮件所述、对于任何遇到相同问题的人、我们使用的是 BQ25120数据表、而不是 BQ25120A。
    在这些版本之间、BAT_UVLO 的寄存器设置发生了很大变化、我们写入了一些保留位、导致 BQ 复位其所有寄存器、这与我们的固件不一致。 更新此信息已解决了我们的问题。
    感谢您的支持、
    此致