主题中讨论的其他器件: BQ25120
您好、TI 团队、
我们的设计似乎存在以下问题:
当 BAT 输入降至3.4V 以下时、仅由电池供电、BQ25120A 输出上会出现压降、导致 OUF MCU 复位。 此时、BQ25120A 输出电流消耗为~3mA。
查看 SW 引脚、我们可以看到以下内容:
1/黄色= SYS (在 SW 上的 LC 滤波器之后)
2/Green = SW 引脚
当 BAT 输入下降时、PFM 开关停止~200µs μ s、导致 SYS 输出下降、然后切换模式进入 PWM、再次停止~100µs μ s、最后进入 PFM。
压降足以复位我们的 MCU。
下面是我们设计的快照:

我们的电感是 Murata LQM18FN2R2M00D (0603 2.2µH 120mA 400mR 、数据表)、其 DCR 高于数据表中列出的建议电感。
是否有办法禁止在开关模式中从 PFM 自动切换到 PWM?
我该怎么做才能防止开关在此点停止? 我是否应该更改电感器、以便移动 PFM 至 PWM 开关点? 如果是、指南是什么?
感谢你的帮助、
此致、
Damien