This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:我有问题,请您的 Hend!!

Guru**** 2525590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736099/bq20z90-i-have-a-problem-please-your-hend

器件型号:BQ20Z90

大家好、我是韩国工程师。 我现在很沮丧。 因为这两个问题阻碍了我的发展。

首先、相对充电状态与绝对充电状态。

我无法理解两者有何不同。 此外、BQ20Z90程序还显示"左侧下方的铁杆压力计"

此时,该计量器与“相对充电状态”相同? (这只是我的猜测)以及为什么不匹配绝对充电状态%?

Secodn、放电时间太短。 如果有人进入等待状态、这似乎是我们不使用智能手机时的时间、那么智能手机就可以休息而不会受到任何人的赞扬。

但我的电路一天会浪费大约28%的时间。 我的 bq20z90软件设置可能错误? 或硬件问题?

请告诉我一个明智的选择。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用监测计执行了学习周期? 我们的监测计需要正确配置。 为此、您需要识别电池充电器 ID、然后在配置电量监测参数后执行学习周期。 完成此操作后、监测计将精确跟踪容量。

    RSOC = RM/FCC
    ASOC = RM/设计电容

    RSOC 是周期容量的度量。 ASOC 是对电池老化的测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的评论、我将尝试一下。

    我不对 BQ20Z90模型执行学习周期。 您能更详细地解释一下吗? 或者、我能否获得与之相关的文档?

    "我识别您的电池充电 ID 部件、这是什么意思? 我可以在 bq20z90中配置每个内存 ID 吗?

    我使用了"SASMUNG SDI、INR18650-35E 模型"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 chem 插件识别电池并对化学成分进行编程。 此帖子与您的其他帖子相关。 我将关闭此帖子、并在另一篇帖子中回答您的问题。