请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z90
大家好、我是韩国工程师。 我现在很沮丧。 因为这两个问题阻碍了我的发展。
首先、相对充电状态与绝对充电状态。
我无法理解两者有何不同。 此外、BQ20Z90程序还显示"左侧下方的铁杆压力计"
此时,该计量器与“相对充电状态”相同? (这只是我的猜测)以及为什么不匹配绝对充电状态%?
Secodn、放电时间太短。 如果有人进入等待状态、这似乎是我们不使用智能手机时的时间、那么智能手机就可以休息而不会受到任何人的赞扬。
但我的电路一天会浪费大约28%的时间。 我的 bq20z90软件设置可能错误? 或硬件问题?
请告诉我一个明智的选择。 提前感谢。