This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:SoC 不能#39;t 正确

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737606/bq20z90-soc-doesn-t-correct

器件型号:BQ20Z90

大家好、我需要您的。

我的问题是 SoC 监测计不正确。

例如、

1.要检查 SoC 百分比、我放入 check kit + turn on program、bq20z90向我显示"此电池为5%"

这是我为电池充电的原因、因为电池电量不足!

。 10分钟或几分钟后、SoC 百分比被检查为得分过高、例如48%、这是不可能的。 因为我的电池无法支持快速充电功能、而且时间很短。  

这是怎么做的? 问题是我的配置?..

帮助.. 我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    首先必须正确配置监测计、然后必须识别电池的化学成分。 然后、您必须执行学习周期。 只有完成这些步骤后、您的电量监测计才会准确。 请参阅此处的文档 www.ti.com/.../technicaldocuments。 此处概述的较新监测计的步骤与 bq20z90 www.ti.com/.../slua777.pdf 类似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、感谢您的努力、我将尝试并仔细阅读证明。

    如果我可以问、我是否可以在尝试修复后再次询问此主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 我想这也是您在这里发表的另一篇文章。 因此、我将关闭它。