请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z90
大家好、我需要您的。
我的问题是 SoC 监测计不正确。
例如、
1.要检查 SoC 百分比、我放入 check kit + turn on program、bq20z90向我显示"此电池为5%"
这是我为电池充电的原因、因为电池电量不足!
。 10分钟或几分钟后、SoC 百分比被检查为得分过高、例如48%、这是不可能的。 因为我的电池无法支持快速充电功能、而且时间很短。
这是怎么做的? 问题是我的配置?..
帮助.. 我!