请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23751 你(们)好,先生
我的客户设计作为附加文件。
客户询问、如果要 从3级更改为4级、 我们只需要将 Rls 从63.4Ω 级更改为90.9Ω 级。 我是对的吗?
或者我们需要更改其他组件?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
陈
这是一个采用 TPS23751的12V/2.125A 参考设计、经以太网联盟认证、完全兼容 PoE 标准。 它针对您的功率级别进行了全面测试和优化。 请随意复制:
www.ti.com/.../PMP11254
最棒的
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师