This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:如果要从3类更改为4类、我们只需要将 Rls 从63.4Ω Ω 更改为90.9Ω Ω。 我是对的吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737849/tps23751-if-there-want-to-change-from-class-3-to-class4-we-just-need-change-rls-from-63-4-to-90-9-am-i-right

器件型号:TPS23751

你(们)好,先生  

我的客户设计作为附加文件。

客户询问、如果要 从3级更改为4级、 我们只需要将 Rls 从63.4Ω 级更改为90.9Ω 级。 我是对的吗?  

或者我们需要更改其他组件?

                                 令人很烦

e2e.ti.com/.../TPS23751.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    从数据表的第17页:

    此外、请确保您的转换器是为该更高的4类功率级别而设计的。 客户预期的输出电压和电流是多少?

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom

    客户预期的输出电压和电流是多少?
    客户当前使用输出12V/1A。 在沟纹中、输出可能为12V/2A。



    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这是一个采用 TPS23751的12V/2.125A 参考设计、经以太网联盟认证、完全兼容 PoE 标准。 它针对您的功率级别进行了全面测试和优化。 请随意复制:

    www.ti.com/.../PMP11254

    最棒的
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师