This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何设置固定 EDV0/1/2?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV, BQ78350-R1, GAUGEPARCAL, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737790/bq78350-r1-how-to-set-fixed-edv0-1-2

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCEDV、、 BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

对于 BQ78350等 CEDV 监测计、我们需要在 执行学习周期之前设置 Fixed EDV0、Fixed EDV1、Fixed EDV2、然后将数据上传到 GPCCEDV 工具。

但是,我不确定如何设置这3个参数表,下面是我使用的2种方法,您能不能帮助您建议哪种方法是正确的选择? 是否有另一种更好的方法来设置 Fixed EDVx? 非常感谢。

1)在室温下以0.2C、0.5C、1C、5A 的电流从满放电到空放电、并针对 每个放电率计算具有 RSOC 的7%、3%、0%的 EDVs、然后为 EVD0.EDV1、EDV2提供4种不同的放电率; 执行具有上述周期的3节电池、 并执行评估以 确定最终  的固定 EDV0、  固定 EDV1和 固定 EDV2

2) 在  实际负载下从满放电到空放电,在实际温度下使用典型的用户情况下,电池组将被放置 ,  并使用7% 、3%、0%的 RSOC 计算 EDV2,1、0;  执行具有上述周期的3节电池、 并执行评估以 确定最终  的固定 EDV0、  固定 EDV1和 固定 EDV2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    如果您计划使用 GPCCEDV 工具并使用补偿 EDV 值、那么首先识别固定 EDV 值并不重要。 GPCCEDV 工具需要在恒定负载下放电日志、它使用的唯一数据是:经过的时间、电压、电流和温度。 您可以使用 BQ78350为电池收集此数据、但这不是必需的-重要的是要捕获电池放电曲线在不同负载和温度下的行为方式。

    当您使用 BQ78350捕获此数据时、您需要确保没有触发保护故障导致 FET 断开、并确保电池充满电、让其在开始放电之前休息2小时、使其达到平衡。 为了准确测量温度、请确保将热敏电阻连接到电池表面。

    下面是一些有关使用固定 EDV 与 CEDV (更准确)的说明:

    EDV:

    1.      在 CEDV 电量监测配置中设置 EDV_CMP = 0、并使用以下两种方法之一:

    A.      粗略估计

    i.     找到制造商提供的电池放电曲线

    二      选择您要放电的容量和您要停止的电压。  这是设计容量和 EDV0。

    三      计算97%的容量并在曲线上找到电压。  这是 EDV1

    四.      计算93%的容量并在曲线上找到电压。  这是 EDV2

    B.      更好的计算

    i.     将电池设置为正常工作条件、并使温度稳定下来。

    二       (如果您不知道启动位置,请关闭过充电保护并设置电压保护以允许整个范围。)  将电池组充满电。  

    三      记录放电,直至达到“空”电压。 如果使用平均电池电压监测、则在设置中为 CUV 阈值留出一定的余量、以便可以达到空。

    四.      通过在每个对数点添加当前 x 递增时间来计算放电容量。

    v.     选择电池组为“空”的 EDV0电压,制造商规定的截止电压或某些选定的带余量值

    六.      计算传递到 EDV0点的电荷的97%、在日志中找到相应的电压。  这是 EDV1。

    七.      计算传递到 EDV0点的电荷的93%、在日志中找到相应的电压。  这是 EDV2。

    八.      选择您的设计容量。  您可以从所选的日志点选择数据表容量或放电率的典型容量、或一些其他容量(假设为典型单元格)。

    2.      将值加载到数据存储器中。

    3.      根据需要运行确认周期

    CEDV:

    1.      在 CEDV 电量监测配置中设置 EDV_CMP = 1

          2.运行6个日志: 正常温度、高温、低温、每个温度运行一个低电流和高电流日志。

    a.      请参阅  bq78350-R1产品文件夹 Tools & software 选项卡软件部分及其用户指南 http://www.ti.com/lit/pdf/sluub45中的 http://www.ti.com/tool/gpccedv。

    i.      产品文件夹选项卡的开发工具部分也提供 www.ti.com/.../gaugeparcal。  如果您访问此链接、它将引导您返回 gpccedv。   如果您有兴趣、它可以作为不同设置的概述提供帮助。

    b.      在每次放电日志之前、请将电池组充满电。  关闭过充电保护并设置电压保护以实现全范围(一次)。  确保温度传感器位于电池上、而不是环境中。

    3.      剪裁日志中的任何多余数据。  该工具只能看到放电、不能看到充电。  取下电荷并长时间放松。  请参阅文档中的注释(如果有)。

    4.      汇编 zip 文件

    a.      bqStudio 具有“GPCPackager”选项卡,可帮助您输入数据并收集日志文件

    5.      提交至 web 工具,使用 http://www.ti.com/tool/gpccedv 上的“上传 zip 文件”按钮

    6.      查看通过电子邮件发送的结果是否有错误

    7.      将参数加载到数据存储器中。  该工具可为其他 CEDV 监测计生成多余的参数。  bq78350所需的参数如下所示。  请注意,顺序不同,名称可以匹配,删除了“EDV”:

     

    GPC_CEDV.TXT 名称

    Bq78350数据存储器名称

    EMF

    EMF

    EDVC0

    C0

    EDVC1

    C1

    EDVR1

    R1

    EDVR0

    R0

    EDVT0

    T0

    EDVTC

    TC

    8.      根据需要运行确认周期。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:
    非常感谢您提供有关修复 EDV 与 CEDV 的详细指南