主题中讨论的其他器件:BQ78350、 GPCCEDV、、 BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
对于 BQ78350等 CEDV 监测计、我们需要在 执行学习周期之前设置 Fixed EDV0、Fixed EDV1、Fixed EDV2、然后将数据上传到 GPCCEDV 工具。
但是,我不确定如何设置这3个参数表,下面是我使用的2种方法,您能不能帮助您建议哪种方法是正确的选择? 是否有另一种更好的方法来设置 Fixed EDVx? 非常感谢。
1)在室温下以0.2C、0.5C、1C、5A 的电流从满放电到空放电、并针对 每个放电率计算具有 RSOC 的7%、3%、0%的 EDVs、然后为 EVD0.EDV1、EDV2提供4种不同的放电率; 执行具有上述周期的3节电池、 并执行评估以 确定最终 的固定 EDV0、 固定 EDV1和 固定 EDV2
2) 在 实际负载下从满放电到空放电,在实际温度下使用典型的用户情况下,电池组将被放置 , 并使用7% 、3%、0%的 RSOC 计算 EDV2,1、0; 执行具有上述周期的3节电池、 并执行评估以 确定最终 的固定 EDV0、 固定 EDV1和 固定 EDV2