请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24133大家好、
我是电池管理新手。 在我们的项目中、 使用了7.4V/4400mAH (2S2P)电池。 我正在寻找合适的充电器芯片组。 大多数 芯片组的 充电电压额定值为4.2V。 找不到适合我的应用的芯片组套件。 是否有人可以为我的应用推荐合适的器件。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.