This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂离子电池充电器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735693/li-ion-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24133

大家好、

我是电池管理新手。 在我们的项目中、 使用了7.4V/4400mAH (2S2P)电池。 我正在寻找合适的充电器芯片组。 大多数 芯片组的 充电电压额定值为4.2V。   找不到适合我的应用的芯片组套件。 是否有人可以为我的应用推荐合适的器件。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的电池充电器输入功率(电压和电流)是多少? 您需要的充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    输入为12VDC/1A。 充电电流为500mA。 请务必推荐合适的器件。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了实现最佳效率、我建议使用 bq24133开关充电器。 如果您的应用可以在导通元件中散热、bq2057W 是一款线性充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff。 我们决定使用 BQ24133。 对于具有 I2C/SM 总线等串行通信的充电器 IC (与 bq24133相似的功能)是否有任何建议?