请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256303 当 UCC256303进行评估且 Iout 将轻负载增加到满负载时、
大约1A 到 CCM 模式的电流出现不稳定的开关周期。
原理图和波形(Excel 文件)附在下方;
请告诉我有关改进点的信息。
e2e.ti.com/.../ucc25630_5F00_waveform.xlsx
【其他信息】
・已根据数据表和 slua836A 设计指南尝试并更改了外部组件。
但波形仍然不稳定。
・客户无法设置 cupper 和 clower 相同的值、因为 VCR 将超过 Vp-p:6V 的限制。
・当在 BLK 和 LL/SS 引脚附近添加滤波器电容时、波形仍然不稳定。
・关于次级侧、同步和非同步整流器的结果相同。
此致、
Satoshi