您好!
随附的原理图显示了调光时电感器(L1和 L3)产生的可闻噪声。
-使用 PWM 频率16.kHz:勉强耳戴(极高频率噪声)
-使用16kHz 以下的 PWM 频率:耳戴式。 在降低 PWM 频率时变得更大。
TPS92512参考套件比我们的电路板要好一些、但我也可以听到它发出的噪声。
任何人建议你得到这种噪音的声音都将是非常大的消音。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jay、
1) 1) 您可以尝试分布式气隙电感器。 您还可以对线圈或清漆进行 RTV。 由于可闻噪声频带中的高 di/dt、这是一个困难的问题。 您还可以增加 PWM 频率、但会失去调光精度。 另一件要尝试的事情是、首先进行部分模拟调光、以使电流振幅降低、然后使用 PWM 调光进行更深层次的调光。
2) 2) 您可以尝试更高的值、但我想您会发现它仍会导致噪声。 这是一个常见问题、因此您可能需要在互联网上搜索解决方案。 您甚至可以通过这种方式找到更好的器件。 我知道、陶瓷电容器也会发出噪声、这一点是正确的。
3) 3) 您可以使用其他材料、只需确保其适用于您所使用的应用。
BR、