This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:电感器的可闻噪声

Guru**** 2525490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737546/tps92512-audible-noise-from-inductor

器件型号:TPS92512

您好!

随附的原理图显示了调光时电感器(L1和 L3)产生的可闻噪声。

-使用 PWM 频率16.kHz:勉强耳戴(极高频率噪声)

-使用16kHz 以下的 PWM 频率:耳戴式。 在降低 PWM 频率时变得更大。

TPS92512参考套件比我们的电路板要好一些、但我也可以听到它发出的噪声。

任何人建议你得到这种噪音的声音都将是非常大的消音。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    PWM 调光很常见时的可闻噪声。 尝试不同的电感器可能会产生更好的结果、可能穿孔部件会更好。 另请注意、也可以听到陶瓷电容器。 它实际上只是尝试不同的器件来找到最佳解决方案。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 尝试过多种不同的电感器、但尚未解决问题。

    (1)是否有推荐的电感器供应商?

    (2)现在是33uH、 尝试其他容量 可能会有所帮助?

    (3)现在它是铁氧体类型、不建议使用其他类型?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    1) 1) 您可以尝试分布式气隙电感器。  您还可以对线圈或清漆进行 RTV。  由于可闻噪声频带中的高 di/dt、这是一个困难的问题。  您还可以增加 PWM 频率、但会失去调光精度。  另一件要尝试的事情是、首先进行部分模拟调光、以使电流振幅降低、然后使用 PWM 调光进行更深层次的调光。

    2) 2) 您可以尝试更高的值、但我想您会发现它仍会导致噪声。  这是一个常见问题、因此您可能需要在互联网上搜索解决方案。  您甚至可以通过这种方式找到更好的器件。  我知道、陶瓷电容器也会发出噪声、这一点是正确的。

    3) 3) 您可以使用其他材料、只需确保其适用于您所使用的应用。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意得很好、非常感谢您提供的信息!

    BR、