This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736610/bq24074-schematic-review

器件型号:BQ24074

你(们)好

请帮我检查客户的原理图吗?

如果您给我反馈、我将不胜感激。  

e2e.ti.com/.../Schematics_5F00_charger.xlsx

我可以通过电子邮件向您发送完整文件如果您需要更多信息、请告诉我。

 

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    查看以下 BQ24074电路:
    1) BAT 引脚、C3建议移至 R9的 BAT 引脚侧
    2) ILIM 1180欧姆-1.31A 看起来正常
    3) TMR 49.9K 欧姆-6.653hr,看起来正常
    4) ISET 820欧姆-1.09A,看起来正常
    5) EN1/LOW 和 EN2 /hi --由 R-ILIM 设置的输入电流看起来正常
    6) TS 引脚 R10 --未列出任何值,0欧姆正常
    7) 未查看电池组 NTC 的值

    更新:

    8) ITERM 引脚--对于10% CC 电流的终止电流,可以浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill

    感谢您的合作!

    贝斯特雷加兹