Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24074 你(们)好
请帮我检查客户的原理图吗?
如果您给我反馈、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../Schematics_5F00_charger.xlsx
我可以通过电子邮件向您发送完整文件如果您需要更多信息、请告诉我。
贝斯特雷加兹
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
你(们)好
请帮我检查客户的原理图吗?
如果您给我反馈、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../Schematics_5F00_charger.xlsx
我可以通过电子邮件向您发送完整文件如果您需要更多信息、请告诉我。
贝斯特雷加兹
你好
查看以下 BQ24074电路:
1) BAT 引脚、C3建议移至 R9的 BAT 引脚侧
2) ILIM 1180欧姆-1.31A 看起来正常
3) TMR 49.9K 欧姆-6.653hr,看起来正常
4) ISET 820欧姆-1.09A,看起来正常
5) EN1/LOW 和 EN2 /hi --由 R-ILIM 设置的输入电流看起来正常
6) TS 引脚 R10 --未列出任何值,0欧姆正常
7) 未查看电池组 NTC 的值
更新:
8) ITERM 引脚--对于10% CC 电流的终止电流,可以浮动。