This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:自举电容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737913/lm3150-bootstrap-capacitor

器件型号:LM3150

你(们)好

建议将 LM3150的 Cboot 设置为0.33uF 至0.47uF。

1。

如果电容值大于建议值、对运行有什么影响?

2.

如果电容值小于建议值、对运行有什么影响?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太大意味着可能需要几个开关周期才能将 CBOOT 充电至稳定状态值。 这可能会影响启动操作、但不会损坏任何东西。 它的成本也会更高、并且可能需要更大的空间来容纳更大的电容器。

    2.太小意味着电容在开关周期中可能没有足够的能量来维持稳态电压。 这会降低 FET 上的有效栅极电压、而 FET 也不会导通、这会导致 FET 中的功率耗散增加/整体效率降低。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Samuel

    感谢你的答复。
    很有帮助!

    贝斯特雷加兹