Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
我对 UCC28780中的控制方法有一些疑问。
1、在 AAM 下、它是峰值电流模式控制。 检测电阻器的峰值电流由 IFB 决定以调节输出电压。
在 AAM 模式下、IFB 如何生成峰值电流基准?
在 ABM 中、IFB 的纹波波决定了当 IFB 与 Iref 相交时的突发点。
图41中的 IREF 是什么? 它是如何生成的?
3.在 LPM 中、检测电阻器的峰值电流由 IFB 决定以调节输出电压。
IFB 如何在 LPM 模式下生成峰值电流的基准?
在 SBP 模式下、突发频率由 IFB 决定以调节输出电压。
在 SBP 模式下、IFB 如何生成突发频率基准?
BR
陈十一