This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780控制方法

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736427/ucc28780-ucc28780-control-method

器件型号:UCC28780

您好!

我对 UCC28780中的控制方法有一些疑问。

1、在 AAM 下、它是峰值电流模式控制。 检测电阻器的峰值电流由 IFB 决定以调节输出电压。

在 AAM 模式下、IFB 如何生成峰值电流基准?

在 ABM 中、IFB 的纹波波决定了当 IFB 与 Iref 相交时的突发点。

图41中的 IREF 是什么? 它是如何生成的?

3.在 LPM 中、检测电阻器的峰值电流由 IFB 决定以调节输出电压。

IFB 如何在 LPM 模式下生成峰值电流的基准?

在 SBP 模式下、突发频率由 IFB 决定以调节输出电压。

在 SBP 模式下、IFB 如何生成突发频率基准?

BR

陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eleven、

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。 我将尽力回答您的问题,但我无法发布任何专有详细信息。 IFB 使用不同的方法来控制电流感测阈值(Vcst)的电平、具体取决于 IC 的工作模式。 Vcst 决定每个开关周期的峰值初级电流。
    IFB 的范围从最大输出功率时的0uA 到零输出功率时的~75uA (待机)。

    在AAM 下、峰值电流基准是 IFB 的一个下降线性函数。 当 IFB = 0uA 时、Vcst 被钳位在0.8V。 随着 IFB 的增加、Vcst 以线性方式下降至由 BUR 输入电压 Vbur 建立的电平。 突发开始的阈值电平为 Vcst (bur)= Vbur/4。 在中的这个到 ABM 的转换点、IFB 增加~20uA、并且开始在它上面叠加一个高纹波电流成分。
    在ABM 中、Vcst 保持在 Vcst (bur)、IFB 的平均电平保持相对固定、但纹波含量(称为 Δ- IFB)会随着负载的降低而降低。 建立了一个称为 Iref 的内部基准电流、以提供一个阈值、与该阈值进行 IFB 纹波比较(如图41所示)。 此比较决定何时启用 RUN 信号并产生突发开关周期。 调整突发脉冲内的周期数以保持25kHz 至34kHz 的开关频率。
    在LPM 模式下、峰值电流基准再次是 IFB 的线性下降函数、而开关频率保持在25kHz。 当突发中的周期数为最小值2且负载下降强制 IFB 进一步增加时、UCC28780控制器会根据需要降低初级峰值电流振幅以保持稳定。 Vcst 随着 IFB 的增加而降低、直到它被钳制在 Vcst (min)。 如果负载进一步降低、则必须进入 SBP 模式。
    在SBP 中、IFB 调制控制突发频率周期的内部信号。 在这里、峰值初级电流处于最低水平、并且随着 IFB 持续增加、突发频率可在可闻频率范围内降至25kHz 以下。 但是、在峰值电流最小的情况下、可以避免可闻噪声。 如果 IFB > 75uA、则不再有任何影响。

    我希望这些答案足以帮助您了解 UCC28780的控制方法。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ulrich、
    感谢您的详细介绍。
    我对这个问题仍然有一些疑问。
    在 AAM 下、您说" IFB 增加~20uA、并开始在其上叠加高纹波电流成分"。 "具有高纹波电流含量"的含义是什么? 我认为 AAM 和 ABM 都应该具有这种高纹波电流、对吧?
    2.在 ABM 中,IREF 是如何建立的?
    它应该与 IFB 建立函数关系、对吧?
    3.在 SBP 中,如何理解"当 IFB > 75uA 时,不再有任何影响"?
    我不知道这是什么意思?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eleven、

    很抱歉我的回复延迟了。

    对于您的新问题:
    在 ABM 中会出现较高的纹波含量、而该纹波是在突发频率而非开关频率下产生的。 在 AAM 下、开关是连续的、IFB 的纹波含量会通过反馈路径的较低带宽进行衰减。 在 ABM 中、突发之间的间隔会产生振幅较大的低频纹波。 该纹波用于 ABM 期间的调节。
    2.我无法透露 Iref 是如何建立的;这是 TI 的专有信息。
    在 SBP 模式下、一旦 IFB 变为大约75uA、突发频率就会非常低、以至于 VDD 可能会在生成另一个突发之前下降到 UVLO 点。 但是、"生存模式"将进行干预并生成足够的脉冲、以使 VDD 保持在11V 以上。 将 IFB 增加到75uA 以上不会改变这种情况。 生存模式将占主导地位。 如果输出负载过低、Vout 将开始向 OVP 攀升、因此可能需要预载来防止这种情况。 预加载可能足以避免生存模式运行。 闭环反馈通常不会导致 IFB > 75uA、但如果 IFB 被强制升高、则会导致开环运行。

    此致、
    Ulrich