This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:是否可以使用 SHUTDN 功能作为电池的电源按钮?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737773/bq40z50-r2-can-i-use-shutdn-function-as-power-button-of-battery

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

能否将 BQ40Z50-R2上的 SHUTDN 引脚用作电源按钮(打开/关闭)? 如果是、还有其他问题吗?

或者、是否有任何简单的方法可以通过按下按钮来打开/关闭 CHG/DSG FET?

如果我们使用 MCU、我们可以轻松控制电池 IC FET、但我们不希望使用 MCU 进行电池电源控制。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在讨论为可拆卸电池打开/关闭 CHG DSG FET、则是。 设置 NR = 0并悬空引脚以关闭 FET。 如果您设置 NR=1、那么通过配置中的 EMSHUT_EN、您可以将其用作紧急关断引脚。