请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 您好!
能否将 BQ40Z50-R2上的 SHUTDN 引脚用作电源按钮(打开/关闭)? 如果是、还有其他问题吗?
或者、是否有任何简单的方法可以通过按下按钮来打开/关闭 CHG/DSG FET?
如果我们使用 MCU、我们可以轻松控制电池 IC FET、但我们不希望使用 MCU 进行电池电源控制。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
能否将 BQ40Z50-R2上的 SHUTDN 引脚用作电源按钮(打开/关闭)? 如果是、还有其他问题吗?
或者、是否有任何简单的方法可以通过按下按钮来打开/关闭 CHG/DSG FET?
如果我们使用 MCU、我们可以轻松控制电池 IC FET、但我们不希望使用 MCU 进行电池电源控制。
谢谢。