请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、
您好!
是否可以对此部件进行编程? DOE SIT 具有内部闪存? 我在针对已加载 PCB 的电路编程中开发 HP3070、一位客户要求我对该器件进行编程、但我在您的网站上看不到有关如何对该器件进行编程的任何信息。
我们是否必须对其内部闪存进行编程,或者该器件仅具有通过 SMB 总线进行不同模式和配置的寄存器?
谢谢你。