This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735888/bq40z50-r1-bq40z50-r1

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

是否可以对此部件进行编程?  DOE SIT 具有内部闪存?   我在针对已加载 PCB 的电路编程中开发 HP3070、一位客户要求我对该器件进行编程、但我在您的网站上看不到有关如何对该器件进行编程的任何信息。

我们是否必须对其内部闪存进行编程,或者该器件仅具有通过 SMB 总线进行不同模式和配置的寄存器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    是的、可以对 bq40z50进行编程。 它使用 srec 格式的固件。 您只需将 bqstudio 与下载的 FW 一起使用、然后打开 FW 选项卡、选择 srec 并点击程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。  是否有说明编程协议的文档? 我们希望使用 ICT 3070测试仪而不是 bqstuio 硬件和软件进行编程。

    有些 ICT 3070机器在 UNIX 上运行、我们无法访问 USB 和 Windows 操作系统、因此我们使用基于编程协议创建的数字矢量进行编程。

    谢谢你。

    Denis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编程是一个直接的 smbus 写入。 SMBus 是 i2c 协议的子集。 因此、您肯定应该具有支持编程 FW 的 I2C 驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们了解这是通过 SMBus 实现的,并了解如何使用 I2C 和 SMBus 进行通信。 但是、我们不知道如何将 SREC 文件编程到此器件存储器的过程和协议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是 bq40z50-R1、且它具有 v1.09 FW、则您唯一需要做的就是配置 DataFlash。 对 FW 进行编程的唯一原因是您在生产中传播所学的配置文件。 然后、您需要将器件置于 FW 更新模式、然后写入 srec。 我们不显示 FW 编程模式命令。 为了避免这种情况、我建议您在使用 bqstudio 对器件进行编程时监听总线、srec 写入之前的初始命令将是 FW 更新模式命令。

    很抱歉、由于 TI 策略寄存器 FW 更新命令、我无法提供更多帮助。