Other Parts Discussed in Thread: BQ33100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我想将 MAC 命令写入 BQ33100、
1.对于寿命和电容平衡启用(0x0021)、顺序为:
写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0021)
写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=>数据0x01 / 0x00
2.对于其余 的 MAC 命令,由于不存在数据部分,序列将为:
写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0024)
--
根据我的理解;对于第2部分、我们只需将命令写入 MAC (0x00)、操作将在 BQ33100中执行;对于第1部分、情况并非如此、我必须执行单独的 i2c 写入事务才能将操作数据加载到 BQ33100中
这种理解是否正确?
谢谢。