This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:Mac SBS 命令帧序列

Guru**** 2523030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734982/bq33100-mac-sbs-command-frame-sequence

器件型号:BQ33100

您好!  

我想将 MAC 命令写入 BQ33100、

1.对于寿命和电容平衡启用(0x0021)、顺序为:

写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0021)

写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=>数据0x01 / 0x00

2.对于其余 的 MAC 命令,由于不存在数据部分,序列将为:

写入帧: 从机地址(0x16)=> MAC (0x00)=> SBS cmd (0x0024)

--

根据我的理解;对于第2部分、我们只需将命令写入 MAC (0x00)、操作将在 BQ33100中执行;对于第1部分、情况并非如此、我必须执行单独的 i2c 写入事务才能将操作数据加载到 BQ33100中

这种理解是否正确?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、
    我想告诉您、您的职位已分配给我们的一位应用工程师。 本周将举办我们的年度电池管理深度潜水活动、我们的所有工程师都将亲自动手参加该活动。 一旦此活动结束、他将能够在下周初发布您的帖子。

    您可以查看我们在 www.ti.com/deepdive 上展示的大部分材料的录音

    感谢您的理解!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    是的、会发送单独的命令。

    发送 MAC 命令、然后监测计将在 MAC 寄存器(类似于邮箱)设置响应。 然后、从 MAC 寄存器中读取。

    可在以下位置找到一个可视示例: e2e.ti.com/.../0638.How-to-Program-Data-Flash.pdf

    有关 SBS 的更多信息、请参阅 :sbs-forum.org/.../sbdat110.pdf

    此致、
    Bryan Kahler