Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65100 主题中讨论的其他器件: TPS65101
尊敬的所有人:
我使用 tps65100为 LCD 屏幕供电。 但我在 FB1和 FB2引脚上发现了一个问题。 由于 FB 引脚的电压范围很窄、如果按下 FB1引脚、则使用我的手部或环境湿度很高、tps65100将关断以提供保护。
我知道"制造良好的绝缘保护"将帮助我避免这种关断保护、但我仍想问我们是否有其他器件可以使用以下 PDF 显示的功能为我的屏幕供电。
非常感谢您的推荐。
e2e.ti.com/.../AT070TN92-F_2800_V04_29005F00_20170303_2D00A47F1B52_.pdf