This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:如何确保 FB1引脚的电压不会受到环境的影响

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735704/tps65100-how-to-ensure-the-voltage-of-fb1-pin-couldn-t-influenced-with-environment

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件: TPS65101

尊敬的所有人:

我使用 tps65100为 LCD 屏幕供电。 但我在 FB1和 FB2引脚上发现了一个问题。 由于 FB 引脚的电压范围很窄、如果按下 FB1引脚、则使用我的手部或环境湿度很高、tps65100将关断以提供保护。  

我知道"制造良好的绝缘保护"将帮助我避免这种关断保护、但我仍想问我们是否有其他器件可以使用以下 PDF 显示的功能为我的屏幕供电。  

非常感谢您的推荐。  

e2e.ti.com/.../AT070TN92-F_2800_V04_29005F00_20170303_2D00A47F1B52_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Damien、
    如果噪声耦合足够大、则会由于在反馈节点检测到超出稳压范围而导致 TPS65100器件关断。 同一系列中的另一个器件 TPS65101在 FB 超出稳压范围时不会关断、因此您可以考虑使用该器件。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    如果没有关断 保护、 FB 引脚电压超出标准范围时屏幕是否会损坏? 没有 关断 保护的缺点是什么?

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、
    这取决于面板。 这就是器件有两个不同版本的原因。 某些应用可能要求器件在超出稳压范围时关断、而某些应用可能允许电压超出稳压范围、并且仍然工作、可能会降低性能。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 )