Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
我们有一个 EVM 板、虽然我们遵循了用户手册、但我们无法使用 USBANY Explorer 与其进行通信。
我已开始开发 FW 以与 I2C 通信。 我在写入和读取时会得到应答,但在尝试读取 ADH 命令(设备 ID)时会返回信息,我会得到每个字节的0xff,而不是器件型号字符。
我已将 SCL、sda 线连接到 J13引脚19、20 (相同顺序)、GND 也连接到引脚27。
我是否需要在电路板上执行其他程序才能使其正常工作?
我是否做了一些错误或它是一个故障电路板?
连接逻辑分析仪捕捉:
更多发现:
我还尝试先写入保护寄存器0x10、将值写入0。 (启用对其他寄存器的写入)不确定是否是读取必需的,但同样的问题发生在获得值为0xff 的确认时。