This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400EVM-678:I2C 连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737615/tps65400evm-678-i2c-connection

器件型号:TPS65400EVM-678
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我们有一个 EVM 板、虽然我们遵循了用户手册、但我们无法使用 USBANY Explorer 与其进行通信。

我已开始开发 FW 以与 I2C 通信。 我在写入和读取时会得到应答,但在尝试读取 ADH 命令(设备 ID)时会返回信息,我会得到每个字节的0xff,而不是器件型号字符。

我已将 SCL、sda 线连接到 J13引脚19、20 (相同顺序)、GND 也连接到引脚27。

我是否需要在电路板上执行其他程序才能使其正常工作?  

我是否做了一些错误或它是一个故障电路板?

连接逻辑分析仪捕捉:

更多发现:

我还尝试先写入保护寄存器0x10、将值写入0。 (启用对其他寄存器的写入)不确定是否是读取必需的,但同样的问题发生在获得值为0xff 的确认时。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    实际上、我们没有在用户指南中使用 USB2ANY Explorer。 我们使用的是一个称为 PI 命令器的 GUI。
    您可以从以下链接下载(滚动至底部)、
    www.ti.com/.../toolssoftware
    请首先尝试通过此 GUI 连接到 EVM。

    我稍后还将在逻辑分析仪上检查您的结果。

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们首先使用 PI 命令器、但它无法与 EVM 进行通信。
    稍后、我们阅读以下主题:
    e2e.ti.com/.../718433
    并尝试降级 usbany FW 版本所有这些过程都无助于使用 usbany NOR PI 命令与 EVM 板进行通信。

    等待您关于逻辑分析仪图像的输入。

    另请参阅以下描述了我们所遇到的相同问题的主题(但我们在 EVM 上安装了该主题)

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/671915/2473770?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps65400%20i2c#2473770


    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我已经检查了您与我的员工提到的问题、该问题与我的员工有类似的问题。 通过删除发送从器件地址和命令代码之间的停止位来解决该问题。 希望这对您有所帮助。 我注意到、在数据表第30页"簧片字节/字协议"中、有一个"重启"。 我想这就是为什么您在这里放置一个停止位、对吧?
    通过 GUI 从器件读取数据时、我将验证是否有停止位。 同时、请尝试删除停止位并查看问题是否得到解决。

    此致、
    Sam