This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:正负电压问题

Guru**** 2521990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737178/tps65131-pos-and-neg-voltage-issues

器件型号:TPS65131

Team 大家好、我们设计了使用 IC TPS65131的双电源、以获得+12V 和-12V、并将5V 用作输入。

为此、我们选择了以下电阻器值:

R1=976K 欧姆、 R2=110K 欧姆、根据关系 R1=R2*((V_pos/V_ref)-1)

R4=133K 欧姆、R3=1.3M 欧姆、根据关系 R3=-R4*(V_neg/V_ref)

在我们的原理图中(已连接)、R1=R34、R2=R36、R4=R35、R3=R38

WEBENCH 工具显示的电阻值与上述+/-12V 计算结果相同。  

但是、当在没有任何负载的情况下提供5V 输入时、我们获得了以下值。
正电压=+16.5V
负电压=-17.8V

请告诉我设计中所需的更改/更新、以便获得+12V 正电压和-12V 负电压。

非常感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denny's:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月17日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Denny's:
    总体而言、您的原理图看起来不错。 在某些电路板布局上、我们注意到过大的噪声会通过前馈电容器 C45耦合到 FBN 引脚。 为了减少这种噪声耦合、我们建议在 R39上使用51.1K 串联电阻器。 您能否添加该值以查看电压调节是否变得更好? 我唯一能想到的是、尽管原理图显示了正确的组件、但填充在电路板装配上的组件值可能是错误的。 因此、请检查电路板上是否安装了正确的组件。
    此致、
    辽卡特