This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:SWBK1的异常波形

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735852/tps65177-abnormal-waveforms-of-swbk1

器件型号:TPS65177

大家好、

SWBK1的波形非常奇怪、当开关关闭时、电压大约为2V。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这种情况非常紧急。 请帮助加快速度。

    今天、我已经测试了 SWBK1和电感器电流的波形。 请参见下面的。 测试来自昨天的不同电路板、因此不完全相同、但非常相似。

    我已验证二极管未损坏。  

    黄色线是电感器电流、蓝色线是 SWBK1。 希望它对您有所帮助。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、紫色线是 VGL 波形。
    此问题会在 VGL 上产生低频(约3kHz)纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    Buck1上的负载是否从轻负载变为中/重负载? 我想它可能是在 PFM/PWM 模式之间切换。 我需要在工作台上对此进行设置、以查看是否可以重复此切换行为、但直到下周初、因为现在它非常忙于处理其他支持问题。

    您能告诉我以下条件吗:TPS65177的输入电压、buck1输出电压、buck 1负载电流等?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    Vin=12V、VIO=3.3V。 这用于 TCON IO、VIO 将为 Vcore = 1.8V 供电、SWBK1用于 VGL1。 负载不会在较大范围内变化。

    我使用 RT6914进行测试、它非常稳定。

    最奇怪的是、当开关关闭时、SWBK1的低电平大约为2V。 发生这种情况的原因是什么? 如果有人建议挖掘根本原因,我可以同时从当地的角度去做。 客户不能等太久。 TPS65177可被许多引脚2引脚竞争产品所取代。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    感谢您提供相关信息。 很奇怪、低电平大约为2V。 我唯一能想到的是二极管有问题、但您说过您已经检查过。 此问题是在多个电路板上还是仅在一个/两个电路板上出现?
    您可以向我发送电路原理图吗?
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    这对客户是保密的。 请参阅我发送给您的电子邮件中的原理图。

    我有四个测试板、它们都有类似的问题。 但不同之处在于、其中一些在所有帧中显示了此问题、而另一些仅在每个帧的开头显示此问题。 VGL 波形中的值。 我们可以看到以下两种不同的波形、低频纹波是代数。 此外、由于 AB-BA 测试、电路板的差异也会有所不同。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    由于此问题是使用电子邮件通信脱机解决的,因此我将关闭此主题。
    此致、
    辽卡特