Other Parts Discussed in Thread: BQ3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ3050 您好!
我想访问 bq3050的.senc 文件。 因此、为了下载.senc 文件、我使用了 bootROM 模式(0x0f00命令)。
因此、我在刷新后松开了对电池的通信访问、并且无法使用我在论坛中找到的0x08命令重新获得访问权限、从而无法引导 ROM 模式。
请帮我重新建立沟通?
此外、是否有方法可以实际读取加密的.senc 文件? 我想查找并确认我们器件的已用 ChemID。
提前非常感谢、
Sabrina