This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:bq3050 BootROM 模式和.senc 文件

Guru**** 2520960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737695/bq3050-bq3050-bootrom-mode-and-senc-file

器件型号:BQ3050

您好!

我想访问 bq3050的.senc 文件。 因此、为了下载.senc 文件、我使用了 bootROM 模式(0x0f00命令)。

因此、我在刷新后松开了对电池的通信访问、并且无法使用我在论坛中找到的0x08命令重新获得访问权限、从而无法引导 ROM 模式。

请帮我重新建立沟通?

此外、是否有方法可以实际读取加密的.senc 文件? 我想查找并确认我们器件的已用 ChemID。

提前非常感谢、

Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    请通过读取0x0d 字来检查器件是否仍处于 ROM 模式:

    如果返回的值大于0x100、则仍处于 ROM 模式。

    在这种情况下、您可以尝试再次发出0x08命令并读取0x0d 以查看它是否可以退出 ROM 模式。

    否则、请使用"Flash Memory"菜单上传 senc 并发布它、以便我们可以检查 senc 文件是否有任何问题。

    遗憾的是、senc 文件已加密、其中包含无法打开的专有信息。

    此致、

    Swami