Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 尊敬的 TI:
我对 PoE 有一些疑问、我正在使用 TPS23861EVM
1.在规格方面,我不知道 Vpwr - VDRAIN 为何为0V,低于 Picure1,因为检测过程中的电压电平在 Picure2上约为4.5~7.2V。
2.在 IEEE802.3af 规范中,检测过程需要一个容量,CGood 小于150nf,Cbad 大于10uf,我不知道这个范围的原因,是否考虑了浪涌电流? 或其他原因?
感谢您的帮助!