This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:高阻抗、CD 和 I2C

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737054/bq25121-high-z-cd-and-i2c

器件型号:BQ25121

将 CD 引脚更改为低电平并激活 HighZ 模式。

这是否会关断 I2C?  

如果我在 I2C 操作过程中将 CD 拉至低电平、是否会导致故障?

高阻抗模式是电池供电时的最低静态电流状态。 高阻抗模式下运行
SYS 输出由 BAT 供电、MR 输入有效、LSCTRL 输入有效。 所有其他电路
处于低功耗或睡眠状态

 

什么是"所有其他电路"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    在高阻态模式下、所有其他电路均参考来自输入的电路进行充电、例如 Q1/Q2和热敏电阻网络等。不包括电池为 SYS 供电的电路、MR 输入和 LSCTRL 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    I2C 怎么样、这个模式应该会影响它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIMA、

    不建议在 I2C 通信期间降低/CD 引脚。 当/CD 引脚为低电平时、器件将进入低功耗模式。

    在总线上、它将返回高阻抗状态。

    此致、
    gautham