请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25121 将 CD 引脚更改为低电平并激活 HighZ 模式。
这是否会关断 I2C?
如果我在 I2C 操作过程中将 CD 拉至低电平、是否会导致故障?
高阻抗模式是电池供电时的最低静态电流状态。 高阻抗模式下运行
SYS 输出由 BAT 供电、MR 输入有效、LSCTRL 输入有效。 所有其他电路
处于低功耗或睡眠状态
什么是"所有其他电路"?
谢谢