This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:BQ25120的最小充电电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736327/bq25120-minimum-charge-current-for-bq25120

器件型号:BQ25120

我们有一个低功耗应用、锂离子电池和辅助电源的充电电流为2-2mA。 BQ25120具有很大的前景、因为它具有内部直流/直流转换器、因此可提供高效率。 但是、数据表中提到它仅适用于5mA 充电电流。 是否有办法将此 IC 配置为2-3mA 充电电流?

提前感谢

DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dani、

    我们还有另一个正在进行采样的器件、可支持低至1.25mA 的充电电流。 我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我尚未收到电子邮件。 此致 DS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚发送:)