Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2660大家好、我们正在设计一个控制器盒、它可以接受具有 PWM 调光信号的24VDC 输入。 我现在正在寻找过压损坏的保护 IC。 是否有任何建议? 如果 IC 能够同时支持过压、过流和过热、这将受到高度赞赏。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.