This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为具有24VDC PWM 输入的器件寻找过压保护 IC。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736429/looking-for-an-over-voltage-protection-ic-for-a-device-with-24vdc-pwm-input

主题中讨论的其他器件:TPS2660

大家好、我们正在设计一个控制器盒、它可以接受具有 PWM 调光信号的24VDC 输入。 我现在正在寻找过压损坏的保护 IC。 是否有任何建议? 如果 IC 能够同时支持过压、过流和过热、这将受到高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benny、

    感谢您联系 E2E。 作为初步建议、我建议查看 TPS2660。 我们的电子保险丝专家正在度假、但我会让他在回来时发表更多评论。

    谢谢、
    黄亚瑟