This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:关于反向电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736588/tps2121-about-reverse-current-flow

器件型号:TPS2121

您好!

您能告诉我反向电压状态下的反向电流吗?
客户假定配置下图。
在以下条件下、
・Supply1=5V、Supply2=12V
・从12V 切换至5V 的时序

当12V 电荷存储在 负载侧电容器中时、
反向电流是否流向5V 侧?
请告诉 我在这种情况下 TPS2121的运行情况。




此致、
Yusuke






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    如果您需要更多信息,或者 如果我 要澄清我的意见,请告诉我。
    很抱歉让你着急。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、  

    很抱歉耽误您的时间、感谢您与 E2E 联系。  

    当器件的输出高于输入通道电压时、TPS2121具有有源反向阻断。 在这种情况下、如果器件的输出为12V、而输入为5V、则通道将停止反向电流流入 TRCB (~2us)内的5V 通道。 一旦输出电压降至5V 输入通道的 VRCB (~25mV)范围内、反向电流阻断将关闭、器件可切换到5V 输入。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟