Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好!
您能告诉我反向电压状态下的反向电流吗?
客户假定配置下图。
在以下条件下、
・Supply1=5V、Supply2=12V
・从12V 切换至5V 的时序
当12V 电荷存储在 负载侧电容器中时、
反向电流是否流向5V 侧?
请告诉 我在这种情况下 TPS2121的运行情况。
此致、
Yusuke