Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A92 您好 TI EE:
当 CFF 为0.01uF 时、对于 TPS7A92 PG 上拉电阻器、10KHz 和20KHz 之间有何差异。谢谢!
此致
Cheney_Sun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cheney、
PG 上拉电阻器(R1)的选择不受 CFF 的影响。 根据 TPS7A92数据表、建议将上拉电阻器的范围设置为10k 至100k
上拉电阻器的用途是在 PG 为逻辑低电平时限制通过内部下拉 FET 的电流;但是、在考虑通过下拉 FET 的泄漏电流时、应注意选择下拉电阻器、使 VPG 满足预期的逻辑值。 如数据表中所述、当 PG 为逻辑高电平时、通过下拉 FET 的最大泄漏电流为1uA。 这1uA 将导致上拉电阻器上的压降、在选择上拉电阻器时应考虑该压降。
非常尊重、
Ryan