This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:TPS7A92 PG 上拉电阻问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737438/tps7a92-tps7a92-pg-pull-up-resistorproblem

器件型号:TPS7A92

您好 TI EE:

                当 CFF 为0.01uF 时、对于 TPS7A92 PG 上拉电阻器、10KHz 和20KHz 之间有何差异。谢谢!

此致

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney、

    PG 上拉电阻器(R1)的选择不受 CFF 的影响。  根据 TPS7A92数据表、建议将上拉电阻器的范围设置为10k 至100k

    上拉电阻器的用途是在 PG 为逻辑低电平时限制通过内部下拉 FET 的电流;但是、在考虑通过下拉 FET 的泄漏电流时、应注意选择下拉电阻器、使 VPG 满足预期的逻辑值。  如数据表中所述、当 PG 为逻辑高电平时、通过下拉 FET 的最大泄漏电流为1uA。  这1uA 将导致上拉电阻器上的压降、在选择上拉电阻器时应考虑该压降。

    非常尊重、

    Ryan