Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352
主题中讨论的其他器件: AM3352
我有一个使用 TPS65217为 AM3352处理器供电的设计。 我想 用较低的电压为 TPS65217供电、比如、由于 我的应用不需要电池充电器、因此可以通过 Vbat 引脚为 TPS65217供电、电压大约为3.5至4V。
我假设我要将交流和 USB 输入连接到 GND。
这样做是否会有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、
是的、您可以直接在 BAT 引脚上加电。 AC 和 USB 将直接连接到 GND。
注: 在通电时,您需要按按钮来打开系统。 如果这在您的应用中是可以接受的、那么直接为 BAT 供电是最佳选择。
您可以按照 TPS65217数据表第77页的图62中的示例进行操作、该示例显示 VIN 直接连接 BAT、BAT_SENSE 短接在一起。
您不应使用 SYS 作为 BAT 的输出(通过电源路径中的负载开关)、而应使用电容器来终止 SYS、但不要将任何其他网络连接到 SYS。 负载开关在 BAT 至 SYS 之间始终开启、并且不能被禁用、所以它不能被使用。
您的主 VIN 还将直接连接到 VIN_DCDC1-2、VIN_LDO 以及 WLED 升压的 L4的一个引脚(如果使用)。
谢谢、此致、
Brian